欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金基材电镀的注意事项

  • 2022.12.27 13:12:07
  • 米思米
  • 1571

由于重量轻、加工性好,铝被广泛应用于日用品、功能部件、结构材料等各种行业领域。
铝合金可分为板材、线材、带材、管材、棒材等拉伸材料,以及砂型、模铸件、压铸件等铸造材料。从强度来说,可大致分为热处理材料与非热处理材料上述内容总结如下表。


JIS标号

铝材及合金材料

拉伸材料

纯铝

高纯度AL

99.9%以上

A10××

工业用纯AL

99.8%AL

A1×××

99.7%AL

99.5%AL

99.0%AL

铝合金

非热处理型合金

AL-Mg类

A3×××

AL-Si类

A4×××

AL-Mg类

A5×××

热处理型合金

AL-Cu类

A2×××

AL-Mg-Si类

A6×××

AL-Zn类

A7×××

铸造材料

非热处理型合金

纯AL类



AL-Si合金


AC3A等

AL-Mg合金


AC7A等

热处理型合金

AL-Cu-Si合金


AC1A,ADC12

Al-Cu-Mg-Si合金


AC4D,ADC14

AL-Mg-Si合金


AC1B,ADC3

 由此可见,金属铝有很多不同种类,其化学性质有着显著差异。这不仅是因为铝的性质活泼,由于合金中大多含有硅等惰性元素,所以需要采用不同于钢铁和铜合金的预处理。
 其注意事项如下所示。

1) 由于铝是一种两性金属,很容易受到酸和碱的侵蚀,因此在进行常规预处理之前,必须通过预清洗去除大部分表面污染物。

2) 即使通过预处理做了表面活性化处理,也会在水中或在各道工序之间移动时再次氧化,从而降低镀层的附着力,因此需要做置换镀或特殊的阳极氧化皮膜处理。

3) 根据合金种类不同,酸碱中含有不溶性的成分。这些成分暴露在基材表面会影响到镀层处理和阳极氧化处理,因此必须将其去除(去污)。

4) 置换镀通常是进行锌置换、锌合金置换、锡置换。阳极氧化膜是通过在磷酸浴中形成多孔膜,并以其作为“锚”(增加对镀层的抓力)而进行电镀。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities